工具/软件:Linux
我需要制作一个 Android 应用程序来将固件上载到微控制器、这是可能的、我研究并找到了一个可识别 MSP430fetinfo FET 的应用程序、显示了固件版本、我的应用程序需要对微控制器进行编程、因此比这个应用程序稍远一些、 是否有人可以指导我。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
我需要制作一个 Android 应用程序来将固件上载到微控制器、这是可能的、我研究并找到了一个可识别 MSP430fetinfo FET 的应用程序、显示了固件版本、我的应用程序需要对微控制器进行编程、因此比这个应用程序稍远一些、 是否有人可以指导我。
谢谢你。
[引用 user="Francisco Hernandez5"]
我需要制作一个 Android 应用程序来将固件上载到微控制器、这是可能的、我研究并找到了一个可识别 MSP430fetinfo FET 的应用程序、显示了固件版本、我的应用程序需要对微控制器进行编程、因此比这个应用程序稍远一些、 是否有人可以指导我。
[/报价]
是否确定 MSP430fetinfo 与 FET 交换数据? 我没有检查、但在枚举之后、USB 设备描述符中可能提供了固件版本。
我从未找到 SBW/JTAG 闪存 Android 示例。 http://www.ti.com/lit/an/slaa630/slaa630.pdf Android 应用程序涵盖了使用移动设备上的 MSP430 USB 通过 CDC 交换数据的内容
我的计划是将我的 Flasher (正在使用我尝试过的任何 Linux、具有 CDC OS 本机驱动程序)移植到 Android、一天。 它采用 FPC (https://www.freepascal.org)编写、可针对 Android 目标(http://wiki.freepascal.org/Android)进行编译。 它不使用任何自定义驱动程序或 dll。