This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:软件编程/与汇编器一起使用

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2422
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/719475/msp430fr2422-software-programming-with-assembler

器件型号:MSP430FR2422
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

您好!

您能不能建议使用什么最简单的方法来编辑 MSP430FR2422的软件 并对其进行编程? (它只能是汇编器)

非常感谢

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 CCS 是免费的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请求者正在寻找 替代选项。 你是否有其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许在汇编语言中编程的替代方案、我认为这是一个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    当然、他们可以使用 CCS 在汇编程序中进行编程、也可以使用 IAR 嵌入式工作平台"Kickstart"版本。

     在无需 本地下载 IDE 的情况 下、CCS 的云版本也是一个很好的选择、从 Resource Explorer 的 MSP430WARE 部分中也可以通过在线云工具轻松获取基于汇编器的示例项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最简单的层面上、有免费的 Naken 汇编器。  非常小、非常快...命令行汇编器。  格式与 CCS 和 IAR 稍有不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你