This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:如何对 MSP430进行编程

Guru**** 2931790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/719450/msp430fr2512-how-to-program-msp430

器件型号:MSP430FR2512
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

尊敬的 TI 团队:

我们计划将此芯片集成到我们的物联网项目中。

当芯片已集成到 PCB 板中时、如何将固件刷写到芯片中?  

此致、

Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 JTAG 引脚上添加调试连接器、如果您不需要连接器、则可以使用 pogo 引脚执行某些操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walter、

    正如 Keith 提到的、您可以为 JTAG 引脚添加一个连接器。 然后、您可以使用 MSP-FET 对器件进行编程。

    您还可以使用 Spy-Bi-Wire 接口以实现更小的尺寸。 这只需要2个引脚(RST、TEST)以及电源和接地。

    有关这些连接的详细信息、请参阅 MSP-FET 用户指南的2.1节。
    www.ti.com/.../slau278ad.pdf

    最后、您可以使用 BSL 对器件进行编程。 有关 BSL 的详细信息、请参见下文。

    www.ti.com/.../slau550p.pdf

    JTAG 或 Spy-Bi-Wire 执行起来可能最简单。