This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2020:MSP430F2020 SD24、输入范围

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/681024/msp430i2020-msp430fi2020-sd24-input-range

器件型号:MSP430I2020

您好!

如何计算"额定性能的差分输入电压范围"的最小值。
数据表中提到了典型值、但使用内部基准时没有最小值和最大值。


请告诉我、是否有任何方法可以计算最小值。

此致
巴杜语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、paddu、

    该表列出了 VID 的范围。 这就是在最小值或最大值下没有列出的原因 例如、对于 SD24GAINx=1、最小 VID 为-928mV、最大 VID 为928mV。

    此致、
    Nathan