This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET USB 编程器问题

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/679644/msp-fet-usb-programmer-problems

主题中讨论的其他器件:MSP430F149UNIFLASHMSP-FETMSP430-FLASHER

使用 Uniflash GUI 和 DSLITE 通过 USB 对 TI MSP430F149器件进行 CLI 模式编程。 自我们于2017年11月购买 MSP-FET 编程器以来、这种做法效果良好。

将 Uniflash 从4.2.1.1562升级为4.2.2.1692。 完成此操作后、每次运行 Uniflash 或 DSlite 时、都会尝试加载新固件。 固件似乎加载正常、但对 DSlite 命令没有任何响应。

由于似乎不再工作、因此再次重新安装了 Uniflash 4.2.1.1562。 现在、它还进入了固件负载环路。 几次尝试重启 Windows 并重试后、MSP-FET 不再响应命令并拒绝接受固件加载。
找到 TI 提供的一份文档、描述了如何按照指示对 MSP-FET 进行冷启动(文档上次更新日期为2018年2月)、发现 MSP-FET 中的 PCB 与说明中的照片非常不同、无法确定如何复位。

我们在 Windows 7 Professional 下运行。

其他人是否有这个问题、或者能够建议我们如何让这个问题再次正常工作?

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin、

    此处的更新似乎中断或损坏。 让我们尝试在此处将 MSP-FET 更新为正确的 FW。 有几个选项。 您可以下载 CCS8 () ,它将下载相应的驱动程序,我相信它内置有 MSP-FET 恢复功能。 您可以使用 MSP430闪存器尝试相同的操作。 () 您也可以通过此链接 http://www.ti.com/tool/MSPDS 尝试重新下载 MSP-FET 的驱动 程序。 不过、我不确定最后一个选项是否会恢复 MSP-FET。

    关于 PCB 变化、如果您的 MSP-FET 以"17"作为序列号开头、出于硬件合规性的原因、这是一个更新。 在功能上是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这就是它的样子。 我已更新为4.3.0.1802、该版本已在上周发布。 现在、Uniflash 工作正常、感谢您的帮助。 现在唯一的问题是运行 CLI 运行 DSlite、但编程不起作用、编程期间红灯不亮。 未显示错误消息。 当我开始工作时、我将永远不会再更新!

    Colin