This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:每次大约10秒后更改 GSM 天线位置时、MCU 复位

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/719200/msp430fr5969-mcu-resetting-when-i-changed-my-gsm-antenna-position-after-approx-10-second-everytime

器件型号:MSP430FR5969

 我面临一个奇怪的问题、即当我将原型电路全部放入 一个盒子(外壳)中时、主要是天线、存在一些网络注册、例如获取 IP 问题、有时我的 MCU 将重置。 因此 、我将解决 IP 问题、但我无法找到为什么 MCU 在 大约10秒的 代码启动和 GSM 模块网络注册时间后、以及当我从外壳或盒式电路外拉出天线时、会再次连续 n 次重新启动。

我注意到的另一点是、当我将 GSM 蜂窝式模块天线放在外壳中、但在 MCU PCB 的后面也可以正常工作、并且没有复位问题、但如果我放置 PCB 的顶部或朝向 PCB 的顶部、实际上我 正在使用电缆天线 、  我可以将任何位置放在产品的包装盒或外壳中。

如果有人遇到相同的问题并解决了、请帮我解决。 我也在连接 MCU 电路部分、因此、请找到  MCU 电源升压器部分和的图像、原理图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yogesh、

    您的电路板似乎从 GSM 天线拾取噪声、这会导致器件复位。 这可能是由于电路板布局布线导致的、其中一些布线充当天线。 发生这种情况时、您是否能够监控电源电压和复位引脚? 如果您的电源上的电感器不是屏蔽式电感器、则也可能会拾取噪声。 当您将天线放置在 PCB 下方时、可能会有一个接地层来屏蔽电路。