This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP-EXP430FR2433:是否可以使用此开发板对其他 MSP430微控制器进行编程?

Guru**** 2896180 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2433, MSP430F2002, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/719201/linux-msp-exp430fr2433-is-it-possible-to-use-this-development-board-for-programming-other-msp430-microcontrollers

器件型号:MSP-EXP430FR2433
主题中讨论的其他器件: MSP430F2002MSP430FR2433

工具/软件:Linux

你好

我是一名电子学爱好者、对新的 MSP-EXP430FR2433开发板感兴趣。

之前我购买了几款 MSP430F2002器件、因为我正在寻找一款简单且价格低廉的 MCU 来了解 MSP430。 但目前我没有任何方法可以将程序上传到此 IC。 在竞争对手的器件上、我可以使用一个简单的电路(1个晶体管和一组电阻器、电容器和二极管)和 PC 串行端口将程序上传到 IC 中。 但是、很遗憾、我在'F2002器件上没有找到任何相同的方法。 是否可以使用 MSP-EXP430FR2433对其他 MSP430微控制器进行编程?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I²C 较大/较新的 MCU 都具有 BSL、允许通过 UART/μ C/USB 上载程序。 F2002没有。

    无论如何、BSL 仅用于上传程序(用于在成品中初始化 MCU)。
    要访问所有调试函数(也包括上载)、您需要 JTAG 或 SBW。

    您可以使用 MSP-EXP430FR2433 (或任何其他 LaunchPad)通过 SBW 访问 F2002。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您可以使用 Spy-bi-Wire 接口对另一个 IC 进行编程。 基本上、移除连接 MSP430FR2433和 eZ-FET 电路的跳线、并将 eZ-FET 电路连接到新的目标 MSP430器件。 下面是43oh 的简单教程。

    43oh.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、为初学者提供了有趣的信息。 我计划使用 F2002来控制一些数字电位器和 LED。