This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:MSP430F5659 -好选择? 和引脚问题

Guru**** 2797385 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/680582/msp430f5659-msp430f5659---good-choice-and-pin-questions

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529CC2564MODA

我正在使用具有集成天线的 CC2564MODA 设计蓝牙产品。  我成功地设计了基于 MSP430F5529的定制 PCB、组装了器件并使用 FF5529LP 向其刷写了代码。

但是、我需要更多的闪存空间、因此我将围绕 F5659设计新的电路板。  这是否是与 CC2564MODA 兼容的好选择?  它是否有任何发展问题或困难?

最后、我有几个关于引脚的问题:

  1. 在我的定制 F5529 PCB 上、我离开 V18、VBUS、VUSB、VUSSU、 PUR 打开。  由于我不使用 USB 模块、我能否继续执行此操作以实现正常功能?  后果是什么?
  2. 对于 FF5659上的电源引脚、下拉电容器的正确配置是什么、因为我在例如 F5529的 Launchpad 数据表和其他文档(如 MSP430F5xx 的 JTAG 布线指南)中发现了冲突信息。   

配置 DVCC1 DVCC2 DVCC3 AVCC1
1 10uF 和100nF 100nF 100nF 100nF
2. 10uF 和100nF 10uF 和100nF 10uF 和100nF 10uF 和100nF
其他

F5529LP 对 DVCC1/2和 AVCC1使用配置1、但 JTAG 布线指南对所有 MSP430F5xx 芯片上的所有电源引脚建议配置2。  

3、 由于不需要备用电压电源、我可以将 VBAT 和 VBAK 保持开路吗?   

谢谢阅读、我希望能听到一些人的澄清!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于5529和5659、启用/禁用 USB 模块的规则相同。 但是、如果板载启用的 USB (即使您的应用不需要它)和 XT2 (4、8或12 MHz)、则可以使用 USB BSL 固件更新、而无需任何额外的硬件。

    配置1中 DVCC / AVCC 引脚上的电容应该正常。 没有与 JTAG 相关的特殊安排。 我在 P2P 板上使用该部件、总 DVCC / AVCC 电容为0.1u + 10uF、SBW 工作正常(1.8V - 3.3V)。

    使用未使用的备份时、VBAT 应连接到 DVCC (DVCC3是最接近的引脚)、而 VBAK 应连接到4.7nF 以上的接地端。

    5529和5659之间的区别在于、每个数据集的5529最大时钟频率为24MHz、而5659限制为20MHz。 对于5529、使用 P4、而对于5659、使用 P2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您的回复、zrno! 这是设计 USB 模块访问权限的一个良好优势、但我没有时间进入此阶段。

    很好、我现在将使用配置1!

    在有关 VBAT 和 VBAK 的数据表中发现了它。 感谢您的确认!

    除了软件设计之外、端口映射控制器的这种差异是否还会改变? 我并不是100%熟悉端口映射控制器的工作方式、但我注意到 F5529和 F5659之间的另一个区别是、在5529上、PM 引脚称为 P.4x/PM_ucx、而在5659上、p2x/PMAP 引脚与 USCI 引脚是分离的。 我不确定这将如何影响软件设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AFAIK、所有外设应该在映射端口上可用。 但是、5659具有100个引脚、我认为(未检查)所有外设都在其他端口上可用、因此如果没有特殊原因、P2将不会被使用(用于外设)。 5529具有80个引脚、因此默认情况下、P4上映射了一些外设。