This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5528:需要在 TMP1075EVM 上使用 MSP430F5528的源代码

Guru**** 2813395 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, TMP1075EVM, TMP116, TMP1075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/718939/ccs-msp430f5528-need-source-code-for-msp430f5528-used-on-tmp1075evm

器件型号:MSP430F5528
主题中讨论的其他器件: TMP1075EVMTMP116TMP1075

工具/软件:Code Composer Studio

需要在 TMP1075EVM 上使用 MSP430F5528的源代码

我们非常感谢您的任何帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    如果您在 TMP1075EVM 上超额编写了固件、我可以与您共享修复该固件所需的二进制文件。 请参阅随附的.out 文件。 我无法分享这方面的来源、说实话、这不会帮助您开发应用。 我要发布的另一个文件是与 TMP116进行 I2C 通信的示例 CCS 项目。 这样您就可以开始为 TMP1075对 MSP430进行编程。

    谢谢、

    e2e.ti.com/.../USB2ANY_5F00_F5528.zip

    e2e.ti.com/.../i2c_2D00_tmp116_2D00_ex.zip