This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5327:MSP430F5327IPNR

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/719070/msp430f5327-msp430f5327ipnr

器件型号:MSP430F5327
主题中讨论的其他器件:MSP430F5329

大家好、 我们使用了 MSP430F5327IPNR、但现在需要更多的闪存和 RAM。  此系列中具有更多存储器的处理器可用于实现最少的 FW 更改(我更喜欢与 FW 兼容)。  谢谢、David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    这取决于您需要更多的存储器。 在 MSP430F532x 系列中、您可以获得的最大闪存为128KB、而您可以获得的最大 RAM 为10KB (这将是 MSP430F5329)。 如果您需要更多、可使用以下链接搜索最佳器件: www.ti.com/.../products.html

    此致、
    Nathan