This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5507:MSP430F5507替代产品

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5507, TM4C1236D5PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/719055/msp430f5507-msp430f5507-replacement

器件型号:MSP430F5507
主题中讨论的其他器件: TM4C1236D5PM

尊敬的 TI 人:

您是否愿意为 MSP430F5507替代产品提供良好的选择? 详细信息是 USB 主机、ROM:32-64KB、UART/SPI、48引脚、低功耗。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430仅实现 USB 器件、而不是 USB 主机。 为此、您需要一个更大的 MCU、例如 具有 OTG的 Tiva。 最小的一个(TM4C1236D5PM)具有64kB 闪存和64引脚。