This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4152:使 MSP 与外部振荡器一起工作时出现问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/718320/msp430f4152-problem-getting-the-msp-to-work-with-an-external-oscillator

器件型号:MSP430F4152

大家好、  

因此、我尝试 将4MHz 晶体振荡器与 MSP430配合使用、但不知怎么说、我无法使其正常工作。 我将 Out of the crystal oscillator 连接到 MSP 的 XIN。 振荡器工作正常、我使用示波器测量了4MHz。 由于我没有设法使其正常工作、是否有针对此应用的示例代码? 我多次阅读数据表和家庭指南、尝试了各种方法、但两者似乎都不起作用、MCLK 的频率始终为3.1MHz。

Laurin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    时钟模块在认为时钟源没有故障之前需要一定数量的有效时钟周期。 (这适用于启动缓慢但在旁路模式下工作时相同的晶体。)

    因此、在配置时钟源后、您必须执行等待 OFIFG 实际清除的舞蹈。 (有关详细信息、请参阅 MSP430x41x2_CLKS.c 示例程序。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clemens

    感谢您的快速回答。 我无法尝试您的想法、因为我已经决定用一个看起来正常的石英替换晶体振荡器。

    但我仍会在另一个版本的打印上尝试它、该版本的打印机上仍有振荡器。

    Laurin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我刚刚发现 MSP430F4152不支持只连接到 XIN 端口的外部数字时钟(Familyguide p. 305)。

    Laurin