This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6659:通过 USB 在三个 MSP430F6659之间进行通信

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6659, MSP430F5529, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/718777/msp430f6659-communication-between-three-msp430f6659-via-usb

器件型号:MSP430F6659
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529MSP430F5528

尊敬的 Gents:

  是否可以使用 TUSB2046等 USB 集线器通过 USB 总线在同一 PCB 上的三个 MSP430F6659之间进行通信?

如果是、是否有一个示例、说明所需的最低器件是什么?

此致

格尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、您可以(在原理图上)看到如何在 MSP430F5529 Launchpad 上完成该操作、其中 FET (MSP430F5528)和目标器件(MSP430F5529)仅使用一个 USB 连接器...

    • 通过使用板载 USB 集线器实现仿真器和目标的 USB 连接

    因此、3个 USB 器件(MSP430F6659)与 PC 同时仅通过一个连接器并行交换数据没有问题。 通过 PC (或其他 USB 主设备)传输数据、而不是在 USB 设备之间传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不幸的是,这不是我所要求的。

    [引用用户="Gerd Christian Knese13"]

    同一  PCB 上的三个 MSP430F6659之间是否可以 通过 USB 进行通信

    [/报价]

    我不想与 PC 交换数据!

    我希望在 USB 设备之间进行通信。

    此致

    格尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 协议对 USB 主机和 USB 设备进行了严格的区分、只有主机和设备之间才能进行通信。

    MSP430 USB 模块实现了一个器件。 您需要在它们之间连接一台主机(PC)、或使用其他协议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的澄清。

    此致

    格尔德