This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:任何 GPIO 端口中的 PWM

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/678480/msp432p401r-pwm-in-any-gpio-port

器件型号:MSP432P401R

您好!

我看到 PWM 示例使用的是 LED 端口。 但我不确定是否可以为 PWM 使用任何空闲的 GPIO 端口。 我想 将其用于连接到 L298N 模块。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "但我不确定是否可以为 PWM 使用任何空闲的 GPIO 端口。"

    是和否、具体取决于 PWM 要求的具体细节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 PMAP 机制将某些功能(包括计时器输出/PWM)重新映射到端口的子集。

    SLAU356H 第13章对该机制进行了说明;SLAS826G 表6-45 (除其他外)提供了一个列表,其中列出了您可以执行此操作的引脚,实际上是任何具有规定功能"PM_SAMPE"的引脚。

    也许最简单的示例是 SLAC698D 中的 msp430p401_portmap_01。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是想补充 Bruce 已经提到的内容。 PWM 由计时器输出函数生成。 可在此处找到一个示例:

    dev.ti.com/.../

    dev.ti.com/.../