This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用 MSP430内核控制器通过 OTA 进行智能计量

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F427, MSP430F47127, MSP430F6736A, MSP-EM-DESIGN-CENTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/718510/suggest-msp430-core-controller-for-smart-metering-with-ota

主题中讨论的其他器件:MSP430F427MSP430F47127MSP-EM-DESIGN-CENTERMSP430F6736AEVM430-F6736

尊敬的所有人:

我需要设计智能仪表。 由于我在使用 MSP430F427和 MSP430F47127设计仪表方面拥有丰富的经验、因此我想使用具有相同引擎和高级功能的控制器来实现智能计量。

以下是一些必需的功能:

1.精确度等级:1或更高

2.单相计量

3.无线固件更新

请帮助并推荐一些优秀的微型系统。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我强烈建议在您的智能仪表中使用 MSP430F6736A。 在硬件方面、您可以从 TI 商店购买 EVM430-F6736。 在软件方面、您是否听说过我们面向 MSP430 MCU 的全新电能测量设计中心(MSP-EM-DESIGN-CENTER)。 您可以在以下主题中阅读有关它的内容。 它将加快您的开发速度、使您能够专注于 OTA 代码而不是计量代码。

    [常见问题解答] MSP-EM-DESIGN-CENTER:推出适用于 MSP430 MCU 的全新电能测量设计中心(EMDC)和软件库!

    入门

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 James 的快速回复。

    您能不能澄清几个要点。

    可以将代码存储器分为两个块、并且可以通过单独的引导加载程序独立访问这两个块中的任何一个。

    让我澄清我的要求:
    对于无线固件更新:
    假设仪表在现场工作、我想无线更新其固件。
    我将把代码传输到单独的存储器中并对其进行验证。
    然后、我将代码写入其代码存储器中、其位置与现有代码的位置不同、并将在单独的存储器中更新标志。
    现在、我将重置器件、在引导时、我将检查标志并从我编写新代码的地址开始程序执行。
    但是、假设任何问题在任何时间点发生、那么我需要返回到我之前的代码。 因此、我将再次更新该标志并再次复位器件、并从早期代码的地址开始执行程序。

    使用该微控制器是可行的。 如果是、请将详细信息分享到该微控制器中。

    如需进一步帮助和联系当地支持、请分享您的联系方式。

    我在印度安得拉·帕拉德什的维萨卡帕特南

    再次感谢 James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您所描述的内容应该是可能的。 请通读以下资源。

    此致、

    James

    MSP 客户应用