This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] MSP-GANG:软件更新-更快的编程时间

Guru**** 2949900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/718906/faq-msp-gang-software-update---faster-programming-times

器件型号:MSP-GANG

您好!

我们很高兴地宣布 MSP-GANG 器件的新软件更新! 由于此次新的更新、编程时间大幅减少(某些器件上最多减少32.1%)!

对于可能不熟悉 MSP-GANG 编程器的人、下面是一些背景信息。

什么是 MSP-GANG?

  • MSP-GANG 是一款 MSP430/MSP432器件编程器、可通过 JTAG、Spy-Bi-Wire 或 BSL 接口同时对多达八个完全相同的 MSP430/MSP432闪存或 FRAM 器件进行编程。
  • MSP-GANG 可使用标准的 RS-232或 USB 连接与主机 PC 相连、并提供灵活的编程选项、允许用户完全自定义流程。
  • 它附带一个 DLL (动态链接库)、使客户能够定义其特定的编程流程、并提供一个直观的 GUI、使编程变得简单。
  • 多种编程模式包括:
    • 交互模式:使用 MSP-GANG 编程器 GUI 在连接到 PC 时进行编程。
    • 从映像进行编程:可以将映像存储在 MSP-GANG 上、其中包含配置选项和代码文件。 这使得用户无需连接到 PC 即可对 MSP 器件进行编程(独立模式)。
    • 基于脚本编程:使开发人员能够自动执行更复杂的编程过程。
  • 可 从我们的产品页面下载常规软件版本、以添加新器件和新功能/增强功能。
  • 查看 MSP-GANG 产品页面!

软件更新和数据的优势

此更新为用户提供

  • 吞吐量提高多达32.1%。 这使用户无需额外的财务投资即可提高生产能力。
  • 更短的测试时间、进而降低生产成本。

编程时间比较



使用 FRAM 而非闪存如何缩短编程时间?

与闪存相比、使用 FRAM 有2个优势:

  • 编程前、FRAM 不必为空。 这意味着您可以跳过空白检查并节省时间:
    • 连接目标>擦除 FRAM > 空白检查 >写入应用程序代码>验证
    • 您可以快速写入 FRAM。 这意味着您可以直接从 JTAG 写入 FRAM、而不是先将数据复制到 RAM。
      • 节省将应用程序(RAM 加载程序)和数据加载到目标器件 RAM 所需的时间。

在 此处获取更新!

谢谢、

Mitch

MSP FRAM 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Mitch!

    感谢您分享有关 MSP-GANG 的这些信息。 非常乐于助人!

    此致、

    James

    MSP 客户应用