This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:如何将 MSP-FET 连接到 MSP432P401R

Guru**** 2535710 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/680330/msp432p401r-how-to-connect-msp-fet-to-msp432p401r

器件型号:MSP432P401R

尊敬的 TI 社区:

我正在设计一个具有 MSP432P401R 的新电路板、并希望它与 MSP-FET 闪存仿真工具(新电路板、黑色版本清晰、14根导线电缆)相连。

今天、我要向您询问的是、我的 MCU 和 FET 仿真器的原理图连接是否正确。

-我需要什么引脚连接到电源(3.3V) VCC 目标或 VCC 工具?

-UART RXD 和 TXD 是否与 MCU 正确链接?

-VSW 和 VCORE 连接良好、不是吗?

我甚至在数据表中也找不到更具体的信息、因此我向您提出了要求。

我在这篇文章中附上有兴趣的部分计划。

如果有任何建议或帮助、我们将不胜感激。

非常感谢、

此致、

路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luigi、

    首先、我将查看 MSP-FET-432ADPTR。 和有关 JTAG 连接的详细信息、请参阅 SimpleLink 硬件工具指南。 MSP-FET-432ADPTR 是一款适配器、用于将14引脚 JTAG 连接器转换为标准 ARM 10引脚或 ARM 20引脚连接器。 这允许将 MSP-FET 调试探针与 MSP432 Cortex-M 器件配合使用。   

     您可能需要参阅 这篇文章 ,该文章涵盖了类似的问题:此外,请查看 LaunchPad 原理图中的 JTAG-MSP432连接。 JTAG 部分如下:   

    希望这会有所帮助。

    此致、

     Bob L.

      

    226895