This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-TS430PW24:TI 控制器所需的支持

Guru**** 2812165 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PW24, MSP430AFE222, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/718630/msp-ts430pw24-required-support-for-ti-controller

器件型号:MSP-TS430PW24
主题中讨论的其他器件: MSP430AFE222MSP-FET

您好!

我使用 TI 控制器开发需要@Ω 直流电压测量的电阻测量仪。 请帮助回答以下问题。

 

MSP-TS430PW24 -适用于 MSP430AFEx MCU 的24引脚目标开发板  

上述内容是否用于为 MSP430AFE222开发软件?

2.如何将程序下载到目标开发板上? 我知道它是通过 JTAG 实现的  
接口。

通过适用于 MSP 微控制器的 Code Composer StudioTm集成开发环境可进行调试。 我是对的吗?

4.可以通过 IDE 编译 C 语言。对吧?


请列出开发板 MSP- TS430PW24\所需的完整硬件和软件集

谢谢

此致

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    1.是的、这是采用24引脚 TSSOP 封装的 MSP430AFE222的目标板。  

    2.使用 JTAG 接口。  应使用 MSP-FET 仿真器连接 IDE 和电路板。  

    3.是的,Code Composer Studio IDE 提供了调试功能。

    4.是的、CCS 中提供 C 编译。

    硬件:MSP-TS430PW24、MSP430AFE222IPWR IC、MSP-FET

      软件: Code Composer Studio、代码示例: