This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:MSP-EXP430FR5994 USD micro SD 卡类和 micro SD 卡接口

Guru**** 2595180 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/718800/msp430fr5994-msp-exp430fr5994-usd-micro-sd-card-class-and-micro-sd-card-interface

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5994

大家好、430团队、

 MSP-EXP430FR5994 EVM 之前在包装盒中提供美元卡。 但不再包含 EVM 随附的哪类美元卡?  我在用户指南(slau678)或快速入门指南(slau677)中没有看到这一点。 我建议添加它。  

SD 卡规范在6类和10类 WRT SD 卡 SPI 规范之间似乎有一个非常重要的变化。  EVM 提供的示例软件将使哪类 SD 卡正常工作?   

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Merril、

    我在其中一个仍包含该卡的较旧 EVM 中进行了检查、该 EVM 是10级 EVM。 我们应该能够与任何类别进行交互。 您能否提供6级和10级 SPI 规格之间差异的详细信息?