This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:在数据表中写下 A5引脚分配的错误

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/680264/msp430fr2422-writing-mistake-about-a5-pin-assignment-on-datasheet

器件型号:MSP430FR2422

您好!

RHL 封装、A5被分配在引脚12上。

但在下面的引脚说明表中、A5被分配到引脚10。 哪一个是正确的? 这是一个写错吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    感谢您指出这一点。 对于 A5/P2.3、它应该在 RHL 封装内的引脚12。

    表4-2对引脚编号进行了错误处理。 我将在下一次更新时向我们的系统团队提供反馈以纠正该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    你是对的。 表的其他部分。 与 ADC 引脚分配相关的内容也与封装引脚分配不符。 封装视图与引脚功能表6-16端口2的控制位表相对应、并且从从 A0-A7顺时针方向的 ADC 引脚序列中也可以理解该视图。

    请参阅下面的表6-16。

    您可以通过测试这些位并将信号施加到 ADC 输入来验证这一点。 我们将检查数据表、并尝试尽快更新。 非常感谢您的反馈。

    此致

    Peter