This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2433:设置 ADC 的基准电势

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/717508/ccs-msp430fr2433-setting-the-reference-potential-for-the-adc

器件型号:MSP430FR2433

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

今天、我使用的是 MSP430fr2433、我使用的是板载模数转换器。 我会受困于 ADC 上基准电势的变化。 我正在使用 ADMCTL0和 PMMCTL2寄存器来更改基准电位。 我的问题是:是否可以仅使用前面列出的两个寄存器来更改 ADC 的基准电位、或者我缺少不允许我更改基准电位的内容。 感谢你能抽出时间。

此致、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    这应该是所有必需的。  具体而言、您要选择什么参考、您如何知道它不适合您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    自您上次响应以来已经有一段时间了、因此我假设您已经解决了您的问题、我将关闭此主题。
    如果情况并非如此、并且您需要其他帮助、则可以重新打开同一个线程。