This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6720:节能技术

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/716089/msp430f6720-energy-saving-techniques

器件型号:MSP430F6720

大家好、

我的客户正在进行一个项目、主要标准是节能。

请为以下情况推荐一些好的技术。

我们必须使用测量电压(i<1mA)为 MCU 供电、这可能是因为电池电量耗尽。
由于额外的外部看门狗、电源上的负载略有增加。 这种增加会导致设备稍后开机。
控制器可以通过哪些选项节省更多能源? 每个 uA 都很重要、这样器件就能更快地重新打开。

控制器的 VCC 约为1.8V 至1.9V。
SD24被关闭。
PMM 仍然处于其默认值。

提前感谢您、

最棒的
尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼德胡、您好!

    让我确保我了解这些要求。
    您表示 MCU 由电压源供电、并且必须消耗小于1uA 的电流-对吧?
    该电压源为1.8至1.9v -对吗?

    时钟源是什么、MCU 在工作模式下以什么频率工作?
    是否尽可能将 MCU 置于低功耗模式? 哪种低功耗模式?
    在低功耗模式下、系统是否使用任何时钟源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Needhu、

    自您上次响应以来已经有一段时间了、因此我假设您已经解决了您的问题、我将关闭此主题。
    如果情况并非如此、并且您需要其他帮助、则可以重新打开同一个线程。