This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:外部时钟信号

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/680228/msp430fr5739-external-clock-signal

器件型号:MSP430FR5739

 根据 MSP430FR57xx 系列用户指南、 "XT1可与 XIN 引脚上的外部时钟信号搭配使用"。 可以有人确认我们可以使用来自 PLL 的时钟信号而不是晶体吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Jeff
    外部晶振对于器件来说并不是必不可少的。 MCLK 可由 MSP43OFR5739中的 XT1CLK、VLOCK、DCOCLK 和 XT2CLK 驱动。
    此致
    Gary