This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5989:调试器单步执行代码、但不进行 GPIO 切换。 三态?

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/680211/ccs-msp430fr5989-debugger-stepping-through-code-but-no-gpio-toggling-tri-stated

器件型号:MSP430FR5989

工具/软件:Code Composer Studio

我正在运行一个超级简单的程序:

int main (void)
{
WDT_A_HOLD (WDT_A_base);
GPIO_setAsOutputPin (GPIO_PORT_PJ、GPIO_PIN4);

while (1)
{
GPIO_setOutputHighOnPin (GPIO_PORT_PJ、GPIO_PIN4);
GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO_PORT_PJ、GPIO_PIN4);
}
} 

我能够通过调试器对电路板进行编程、并通过代码进行分步式线程。  当我单步执行寄存器映射中的代码时、我可以看到正确的引脚和端口发生变化。  但是、当我用示波器探测它时、我不会看到物理引脚上的电压发生变化、它仅为0V。   

微控制器是否可以保持某种复位状态、但调试器仍然工作?  或者、是否存在可能未正确连接 I/O 缓冲器的电压?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    是的、默认情况下、GPIO 处于高阻抗状态。 您应该添加" pMM_unlockLPM5 ();"来禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式以激活之前配置的端口设置。
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    修复了它! 谢谢!!