This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2453:温度变化引起的内部时钟源漂移

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2453

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/679816/msp430g2453-internal-clock-source-drift-due-to-temperature-change

器件型号:MSP430G2453

内部时钟随温度漂移-接近+3% 0-85C 规格。  寻找 具有成本效益的方法来补偿漂移。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要精确的时钟源、则应使用外部时钟源(XT 晶振)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否提供有关典型温度系数的统计数据?  如果可以使用软件补偿算法根据温度对时钟进行部分校正吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    MSp430G2453和 MSP430的 G 系列的其余部分已校准写入信息存储器的 DCO 常量供您使用。 您必须使用这些常量来获取您看到的数据表编号。 在器件的代码示例中、我们提供了一个例程来执行您自己的校准常量、您可能会在不同的温度下执行这些常量。 也就是说、即使在校准后、这些器件的容差仍在3%左右、具体取决于所使用的频率。 如 zrno soli 所述、如果您的时钟需要更高的精度、则建议使用 LF XTAL。