This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:CC430F5137过热

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560200, TPS62172, SIMPLICITI, CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/717820/cc430f5137-cc430f5137-overheating

器件型号:CC430F5137
主题中讨论的其他器件:TPS560200TPS62172SimpliciTI


我正在开发一个基于 cc430f5137的项目。 这是一个基于 SimpliciTI 的无线网络。 微控制器 cc430f5137的电源由脉冲降压转换器 TPS560200提供。 但是、某些(并非所有)微控制器开始发热很高、消耗的电流超过300mA。 我已经开展的活动:1. 微控制器的所有"悬挂在空中"输出均通过上拉电源调谐至输入端。 2.我更改了转换器(以前是 TPS62172)、每个人以前都加热、现在都是一些。 3.勘误表 SLAZ094X 所做的所有设置。 我测量了示波器输出 TPS560200、没什么特别的。 我不明白怎么了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一些事情。

    是否使用了 LCDCAP/R33? 如果没有、请确保它已连接到 VSS。

    封装底部的 VSS 外露裸片连接焊盘是否连接到实心接地层?

    您是否遵循 了用户指南第8.2.8节中介绍的未使用端口引脚的建议配置? 您提到、您要使用(假设内部)上拉电阻器将未使用的输出配置为输入。 这可能是问题所在。 此外、用户指南中的表1-3中有一个汇总未使用引脚的建议连接的表格。

    另一个重要资源是 CC430的 PORT17指南 应用手册。 具体而言、请通读第4节"锁存和预防原因"。 您可能需要在一些已使用(未使用)的连接中添加限流330欧姆电阻器。

    在遵循这些建议并且电流消耗不会降低后、尝试将 CC430F5137与系统中的所有其他器件隔离、并查看电流消耗是否下降。 如果确实如此、则重点关注该接口、因为它可能会导致这些引脚发生闩锁。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你写了很多,我甚至不知道。 这已经很有用。 LCDCAP/R33悬挂在空中、这可能是问题所在。 现在、我将尝试、当结果为时、我将写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它工作正常、感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒 感谢您的告知!

    此致、

    James

    MSP 客户应用