This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:EVM430-F6779

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779, MSP430F6779A, MSP-EM-DESIGN-CENTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/717208/evm430-f6779-evm430-f6779

器件型号:EVM430-F6779
主题中讨论的其他器件: MSP430F6779MSP430F6779AMSP-EM-DESIGN-CENTER

您好!

我们最近推出 了 EVM430-F6779。 我有几个问题。

1)    我已经下载( http://www.ti.com/lit/an/slaa577g/slaa577g.zip 上的 slaa577g.zip)zip 文件中有3个(Gerbers、MSP430F6779和 MSP430F6779A)文件夹。 我们的 EVM 具有 F67791 REV A MCU。 请确认哪个代码是 EVM 上的默认代码。 我们希望从代码点了解该功能。 希望更改默认代码、并将其恢复为出厂状态。

2) 2)    EVM 上提供了 I2C 接头。 这是否起作用? I2C 上是否有任何可用的代码示例。 理想情况下、我们希望通过 I2C 将 Arduino 与 EVM 结合使用。 如果有任何可用的代码示例将会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖并关注我们的 EVM430-F6779。

    [引用 user="Bilal.m.Ahmad ]1)    我已经从 http://www.ti.com/lit/an/slaa577g/slaa577g.zip 下载了(slaa577g.zip)zip 文件中有3个(Gerbers、MSP430F6779和 MSP430F6779A)文件夹。 我们的 EVM 具有 F67791 REV A MCU。 请确认哪个代码是 EVM 上的默认代码。 我们希望从代码点了解该功能。 希望更改默认代码、并将其恢复为出厂状态。

    请记住、"Rev A"与器件型号中的"A"不同。 zip 文件中的两个文件夹用于 MSP430F6779和 MSP430F6779A 器件。 器件型号中的"1"表示器件没有 AES 模块-这是唯一的区别。 对于所有新设计、我们建议您使用 MSP430F6779A。 有关这些差异的更多详细信息、请参阅以下应用手册。

    MSP430F67xx 和 MSP430F67xxA 器件之间的差异

    关于代码、我不建议使用旧版 SLAA577源代码。 它基于我们的传统能源库、仅受 IAR 支持。 相反、我强烈建议您使用我们 适用于 MSP430 MCU 的全新电能测量设计中心(EMDC)(MSP-EM-DESIGN-CENTER)。 它具有 CCS 支持功能、可显著减少开发工作量、使您能够专注于应用代码开发、而不是计量代码开发。 我们刚刚发布了 EMDC v1.30.00、因此我建议使用此版本。 有关此版本的更多信息、请查看 v1.30.00版本说明。

    电能测量设计中心发布说明

    立即开始您的开发!

    适用于 MSP430 MCU 的电能测量设计中心

    电能测量技术指南

    [引用 USER="Bilal.m.Ahmad ]2)    EVM 上提供了 I2C 接头。 这是否起作用? I2C 上是否有任何可用的代码示例。 理想情况下、我们希望通过 I2C 将 Arduino 与 EVM 结合使用。 如果有任何可用的代码示例、都将有所帮助。

    查看原理图、JP2似乎是一个具有上拉电阻器的 I2C 接头、该上拉电阻器连接到 MSP430F6779 (1)(A)上的 P2.5和 P2.6。 您可以在 CCS 内的 TI Resource Explorer 中找到我们的 I2C 代码示例。 对于 EMDC 生成的代码、我们使用通过 UART 传输的 CapTIvate 协议。 您可以将应用代码更改为使用 I2C、但请记住、您将无法利用 EMDC 的内置校准功能。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我们将为  产品使用新的电能测量设计中心。

    我们只希望能够在发生更改时部署出厂软件、并返回到其原始出厂状态。

    如果有适用于 EVM 的 BIN 文件可用于执行该任务。

    此致

    Bilal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、以下链接上的"软件库 API 指南"链接不起作用。

    software-dl.ti.com/.../ch_intro.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们已在最新的 v1.30版本中修复了此问题、如发行说明中所述。 请使用我最新帖子中的链接访问最新的技术指南和 API 指南。 我们将很快更新 EMDC 产品文件夹。

    关于默认二进制文件、我们为支持的 EVM 提供了示例 EMDC 二进制文件。 对于传统能源库、下载源代码后、可在 Debug/EXE 文件夹中找到预编译的二进制文件。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。。。

    有关 EMDC 的问题。

    可以将 EMDC 配置为在一个相位上具有多个电流传感器吗? 原因是、我们希望能够在连接到同一相位的多个负载上进行分项计量。 还可以使用输出电压进行计量吗?

    如果不是这样、我们如何使用 EMDC 实现它。


    此致
    Bilal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Bilal.m.Ahmad ]EMDC 能否配置为在一个相位上具有多个电流传感器? 原因是、我们希望能够在连接到同一相位的多个负载上执行分项计量。

    是的、您可以使用 EMDC 来测量具有多达6个不同电流通道的单个电压。 MSP430F6779A 具有7个独立的 Σ-Δ ADC、因此可支持该功能。 EMDC 支持多个 EVM、并附带针对这些 EVM 预先配置的 EMDC 项目。 然而、EMDC 的绝妙之处是、根据您的设计重新配置或创建定制 EMDC 项目是多么容易。 EMDC 不是在代码中手动配置所有内容、而是自动执行这些配置并生成代码。 然后、您只需修改项目的应用程序代码即可。

    您是否有机会阅读我们的 EMDC 技术指南? 它包含许多有用的信息、可帮助回答您将来的任何问题。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Bilal.m.Ahmad "]是否还可以使用输出电压进行计量?

    视情况而定。 是否要测量功率或能量? 如果是、则需要电压。 如果您不关心电压、功率或能量、那么是的、您可以仅测量电流。 EMDC 技术指南介绍了如何在结果部分(在 此处找到)和控制器属性部分(在 此处找到)中添加或删除参数。

    此致、

    James

    MSP 客户应用