This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2532:主从之间的 IIC 切换

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/679790/msp430fr2532-iic-switch-between-master-and-slave

器件型号:MSP430FR2532

我有一位很高兴的客户发布了 MSP430FR2532产品、现在需要它用于另一个需要两个 IIC 端口的应用:1个主端口和1个从端口。 是否可以在应用中来回切换? 我们应该期待什么样的延迟、而且以前有人曾尝试过这种延迟? 我们应该期待什么类型的干扰?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:
    原则上、可以在运行期间由 SW 重复重新配置 I2C 通信。 延迟将由重新配置所需的代码提供。 您不能假设、只需翻转主器件/从器件的位即可。 您需要重置并重新配置整个状态机。 这意味着关闭模块、重新配置相应的工作模式并释放模块。
    但我看到 I2C 上的对应器件存在更大的问题、尤其是在使用相同的 GPIO 时、MSP430FR2532就是这种情况、因为 I2C 功能仅在一个 GPIO 选项上可用。 至少根据这些信息、您提供的另一个主器件将位于同一条 I2C 线路上。 不确定客户打算如何处理该问题?

    此致
    Peter