This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791:需要引导加载程序采样源代码

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791, MSP430F6779, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/679541/msp430f67791-need-bootloader-sampl-e-source-code

器件型号:MSP430F67791
主题中讨论的其他器件: MSP430F6779MSP430F5438A

大家好、

            我在 MSP430F67791芯片中工作。我需要 MSP430F67791的引导加载程序示例代码。任何一个帮助我。如果您在 MSP430F67791上有任何与之相关的引导加载程序示例、请发送我。

谢谢、

Ashokkumar

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashokkumar、

    MSP430引导加载程序示例代码可从 http://www.ti.com/tool/MSPBSL 获得 。 在这里、您还可以找到有关 BSL 的文档。

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我只需要 MSP430F67791特定的芯片引导加载程序代码。请帮助我、先生。。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    MSP430F5438A 的 BSL 代码可用于 MSP430F6779、因为它们使用相同的外设、并且具有相同的 BSL 版本。
    只需要更改 BSL UART 引脚、因为它们使用不同的引脚。

    在定制 BSL430封装中、您可以使用以下项目:

    用于 IAR 项目的5xx_6xx_BSL_Source\MSP430F543xA_TA_UART
    适用于 CCS 工程的5xx_6xx_example_BSL_Source\ccs_v5.5.0_BSL-5438A

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    好的、先生、发送我 MSP430F5438A 引导加载程序源代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    示例代码可在定制 BSL430下载包中找到。
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    该下载内容包括以下文件夹:
    用于 IAR 项目的5xx_6xx_BSL_Source\MSP430F543xA_TA_UART
    适用于 CCS 工程的5xx_6xx_example_BSL_Source\ccs_v5.5.0_BSL-5438A

    此致、
    Andre