This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430选择

Guru**** 2928490 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6724A, MSP430FG4616, MSP430FG6426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/718164/msp430-selecting

主题中讨论的其他器件:MSP430F6724AMSP430FG4616MSP430FG6426

大家好、

我需要选择一个 MSP430器件。 我的要求如下:

VCC 应为3.3V。

器件应具有一个通道 ADC。 我不知道我们 MSP430器件的最高分辨率是多少。 我们有24位分辨率还是更高分辨率?

我需要高分辨率 ADC。

3、该器件应具有可对增益进行编程的运算放大器、该运算放大器应具有一个通道。

 通信可以是 I2C、SPI 或 UART。

5.在我的电路中,有一个大小为64K 的 EEPROM 器件。 我需要使用 MSP430器件的内部存储器来替换该 EEPROM。  

因此、内部存储器的大小应大于64K。  

如果我使用  MSP430器件的内部存储器替换该 EEPROM、我是否应该考虑 MSP430器件的 RAM 或闪存的大小?

6.封装应 尽可能小  。

7.引脚应尽可能少。

您能否推荐合适的 MSP430器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="user4674678">我需要选择 MSP430器件。 [/引述]MSP430超低功耗 MCU–产品 允许您在所有 MSP430器件上执行参数滤波器。

    从快速看、有些器件支持24位 Σ-Δ ADC、有些器件包含运算放大器。 但是、看不到同时包含24位 ADC 运算放大器的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有没有 TI 工程师可以帮助我?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    我们不提供同时具有运算放大器和24位分辨率的产品。 您可以查看以下部分:

    www.ti.com/.../msp430f6724a - 96KB、带24位 Σ-Δ 转换器。 Sigma Delta 的输入端确实具有可编程增益放大器、这可能会规避您对真正运算放大器的需求。

    www.ti.com/.../msp430fg4616 - 96KB 及12位 SAR 转换器和运算放大器。

    www.ti.com/.../msp430fg6426 - 128KB、带16位 Σ-Δ 转换器。 它还具有64KB 模型。