This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC430F5123:CC430F5123

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F5123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/718282/rtos-cc430f5123-cc430f5123

器件型号:CC430F5123

工具/软件:TI-RTOS

Thaks、

您的意思是、"具有射频内核的 MSP430 SoC "中图30中的典型应用电路 cc430f51xx 可用于我的设计

它从射频447mhz 发送器接收射频447mhz 信号。

而 在第85页的表49中的"具有射频内核的 MSP430 SoC"物料清单(433MHz)对于 rf447mhz 是可以的。

以及射频天线的情况。 我是否使用常规的5欧姆天线?

我的设计是两个独立的系统。 一种是发送器、它使用在我们国家/地区具有许可的447mhz 频带的家用产品传输信号

其次、我必须设计一个447mhz 频带的接收器、无需 TI 的 cc430f5123模块许可。

功能非常简单。 发送器将发送低于100字节的信号、接收器将仅以大约200米的距离以无线方式接收上述数据。

无论如何,请你向我提出我打算的任何其他便宜和有用的项目。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请链接至您所参考的文档。

    您必须使用专用于所述频率的天线。