This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:我的 MSP430器件不会出现在器件列表中

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F449, MSP430F5510, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/717015/msp-fet-my-msp430-device-does-not-appear-in-the-list-of-devices

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430F449、 MSP430F5510、 UNIFLASH、

你好

我购买了一款德州仪器(TI) MSP-FET 闪存仿真工具(序列号 1803006C1)进行编程、以便使用 UniFlash 4.4.0对 MSP430F5510和 MSP430F449器件进行编程。

我可以对 MSP430F5510器件进行编程。

MSP430F449用于我的两款产品、其中一款程序正常、另一款程序不能正常工作。 我已检查编程电缆连接、它们是正确的。 我正在编写一个与其他产品类似的十六进制文件、因此我认为这不是问题。

标识编程失败的消息如下所示;

实际安装的器件是 MSP430F449IPZ、它不会出现在处理器型号列表中。

从上面的错误消息中、您能不能告知我的问题出在哪里?

我期待很快收到您的回复。

此致

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我正在使用 UniFlash 4.4.0、我很快发现 MSP430F449受到支持(如下面的屏幕截图所示)。 器件型号末尾的"IPZ"仅指示封装类型。 您可以使用具有不同封装类型的相同器件、但它们的运行方式相同。

    我怀疑您的 F449映像有问题、因此我强烈建议在 CCS 中打开我们的其中一个代码示例、启用 TI-TXT 文件的输出、在 CCS 中编译该项目、将生成的 TI-TXT 文件复制到已知位置、 然后在 UniFlash 中使用该文件对 F449进行编程。

    此外、请确保您不仅要在不切换 UniFlash 中的器件的情况下切换硬件侧的器件(返回并更改器件或关闭/重新打开 UniFlash 并选择 F449)。 如果您在 UniFlash 中选择了 F5510并尝试对 F449进行编程、则可能是您遇到的错误。 如您的帖子中的错误消息所示、您可能还需要断开并重新连接不同器件之间的 MSP-FET。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James

    感谢你的答复。

    在一位同事(软件工程师)的帮助下、我尝试使用 CCS 对"Hello World"示例进行编程。 选择了正确的器件(MSP430F449)。 这也无法返回以下故障消息;

    MSP430:写入长度为0x10a6的第0页0x1100上的存储器块时遇到问题:无法写入器件存储器
    MSP430:文件加载器:验证失败:目标写入0x1100失败
    MSP430:GEL:文件:C:\Users\Kevin \workspace_v8\test\Debug\test.out:加载失败。

    您能提供进一步的建议吗?

    此致


    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个版本的 CCS? 我还建议在论坛中搜索此内存块错误。 与此问题相关的线程很多、似乎有许多原因可能导致此问题。 我还会小心地在这两个器件之间来回跳转。 另一个建议是为每个器件提供单独的 CCS 工作区。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、请确保您的电源电压高于编程闪存所需的电压电平(高于只读闪存)。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 James

    我们似乎已经通过从编程引线中移除一根导线来解决了这个问题(我认为这会导致处理器上的"RST")。
    不管怎样、移除线缆后、MSP-FET 现在使用 MSP430F449处理器对我们的产品进行编程。
    非常感谢您的反馈。

    此致

    Kevin