This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/679639/msp430fr6047-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6047

我对使用 USS 模块感兴趣。

如用于 各种配置的寄存器 TC、ADC 等、是否有存储 ToF、流等的寄存器?

请提供文档链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Nidhi、
    非常感谢您关注我们的超声音流量计量。 此应用示例提供了大量文档、工具和软件、包括 GUI、支持使用 EVM 进行评估和调试。
    首先阅读快速入门指南 www.ti.com/.../slau731.pdf
    《USS 设计中心用户指南 》www.ti.com/.../slau720b.pdf
    EVM 硬件指南 www.ti.com/.../slau730.pdf

    您可以在 MSP430FR6047文档主页 www.ti.com/.../technicaldocuments 上找到这些和其他配套资料

    您提到的所有值不一定都有寄存器。 其中一些是经过处理的结果。 在任何情况下、您都可以访问所有这些值。 更多详细信息、请参阅随 EVM EVM430-FR6047一起提供的代码库、本应用软件用户指南 www.ti.com/.../slau732a.pdf 对此进行了介绍

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否给我发送一个 pdf 链接、让我可以访问 USS 相关寄存器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Nidhi、
    很抱歉,我的解释不够清楚。 这是我之前回复中的最后一个链接 slau732a.pdf 软件库用户指南、其中介绍了如何使用软件库。 其概念是使用 USS 设计中心 GUI 为您提供必要的解释和工具、以调整目标应用的参数、并以这种方式创建最终代码。
    如果您想比这个抽象层更深、则必须使用库代码本身、并在软件用户指南的支持下进行。
    库代码仍包含存储器位置的标签以及与 USS 测量相关的主要变量。 如果停止代码执行、则可以监控相应的值。 这就是我们在这方面所提供的。 我希望这能为您提供更多见解。

    此致
    Peter