This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 航空标准中的微控制器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/718072/micro-controller-in-aviation-standard

主题中讨论的其他器件:MSP430F2619

另外、建议我使用航空标准中工作温度为-50至+50摄氏度的最佳微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要查看可用内容、请尝试:

    www.ti.com/.../overview.html

    我的观察结果:并非所有"HiRel"组件都符合军用(-55、+125]C)温度等级。 我必须依次检查我的每个候选人。

    既然您在 MSP430论坛中提出了这一要求、我将提到 MSP430F2619有一个军用变体。 它是一种较旧(也称为"成熟")的器件、但具有相当大的容量。 可能有较新的候选人、但您必须自己寻找。