This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:多个问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/717381/msp430f5510-multiple-issues

器件型号:MSP430F5510

您好!

我使用的是一些 MSP430F5510IRGZT MCU、这些 MCU 于2015年购买、并存储在 同一个静电敏感袋中(它们到达我们的场所时)。 在室温下、分接袋存放在我们商店中的组件架中。

有些微控制器工作正常、但大多数微控制器存在一个或另一个问题。 以下是在多个 IC 上观察到的问题列表。

 

-> IC 的内部稳压器提供2.7V 至4.2V 的随机输出、而不是稳定的3.3V

->某些 I/O 在配置为 o/p 时不起作用

->使用 MSP-FET430 UIF 进行编程期间程序存储器的验证问题。

请提供建议:

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Atul、

    您如何测试这些器件? 您是否正在使用目标插座板? 如果不是、您是否确保连接了数据表中提到的所有合适的电容器和其他所需的外部组件? 例如、我们的许多器件需要在 VCORE 引脚上连接一个外部电容器才能正常运行。 如果电源电压有问题、那么内存验证失败不会让我感到意外。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的快速响应。 我将通过将微控制器焊接到最终产品 PCB 上来测试微控制器。 正如建议的那样、我已经将一个2.2uF 电容器连接到 VCORE 引脚(引脚编号 13)。

    请查看随附的原理图以供参考。

    此致

    Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家分享原理图。 遗憾的是、我们不建议在 VREF 上使用2.2uF 电容器。 我怀疑这会导致您的问题、但这并不是唯一的问题。 您是否阅读过我们的数据表、了解推荐用于各种引脚的电容器值? 一个很好的参考是 MSP-TS430RGC64USB MSP430F5510目标板的原理图(可在 MSP430硬件工具用户指南中的图 B-54中找到)。 它不仅是一个很好的参考、而且是测试器件的最佳方法(假设插座板支持器件的封装)、因为电路板上实现了正确的无源器件以及电源和 JTAG 连接。

    此致、

    James

    MSP 客户应用