This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5329:12位 ADC 的采样时间

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/717953/msp430f5329-sample-time-for-12-bit-adc

器件型号:MSP430F5329

我正在查看 SLAU208P 2016年10月修订版。 我在 ADC12_A 部分28.2.5.3采样时间注意事项第737页。 它说:

源 RS 和 RI 的电阻会影响 tsample。 以下公式可用于计算
n 位转换的最小采样时间 tsample、其中 n 等于分辨率的位数:
t
样片>(RS + RI)×ln (2n+1)×Ci + 800ns
将上述 RI 和 CI 值代入、公式变为:
t
kΩ>(RS + 1.8 μ s)×ln (2n+1)×25pF + 800ns
kΩ、µs 12位分辨率、如果 Rs 为10k Ω、则 tsample 必须大于3.46 μ s。

您如何从中获取  
(10kOhm + 1.8kOhm)* ln (2^(13))* 25pF + 800ns 是否大于3.46us?  

如果我不转换单位、我得到11.8千欧* 2.549* 25pF = 756.66、这是我看不到的、我可以添加800ns 来表示它必须大于3.46us

通常情况下、我想您转到基本单位、即1、800欧姆* 2、5649* 0.000000025 F =.000757秒、然后再加800 ns、即可得到0.0007578秒或757.8 us。

我在 TI 文档中有很多公式问题。 另一个中间步骤将会清除很多。 但您永远不会这么做。  

我缺少什么? 这是如何工作的?  

根据我的要求、在本例中、我通过顶部237.4K 的电阻分压器和底部10K (接地)的电阻分压器具有大约50伏的电压、底部0.1 MFD 与底部10K 并联。 我想0.1 MFD 会在1.8K 电阻器的另一侧斜升25pF、因此我应该将其建模为仅1.8KOhm 电阻器。 是这样吗?  但我仍然需要知道该方程是如何工作的。  


基普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切勿介意我在电子表格中计算了 ln (13)而不是 ln (2^13)。
    您必须转到基本单位。 以获得秒数
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您找到了它。 感谢您跟进此解决方案。

    此致、

    James

    MSP 客户应用