This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F479:SD16GAINx 增益值的精确值

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/717826/msp430f479-exact-values-of-sd16gainx-gain-values

器件型号:MSP430F479

团队、

我们 在数据表中指定了 SD16GAINx 的最小/典型/最大值。 逆时针 1、2、4、8、16、32。
我的客户需要其应用中的确切值。 它们测量每个单元在生产过程中的确切增益和偏移。

这些值是否在 TI 测得、是否在要读取的特殊寄存器中提供?

它们实际上对增益阶跃和偏移之间的关系感兴趣、绝对值是第二个关注点。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这难道不是仅仅测量增益= 1时的输入信号并读取 ADC 结果、然后将结果与实际输入进行比较? 然后、增加增益并比较 ADC 结果增加了多少? 在更高层次上、增益和相位校准不是这样做的? 例如、换算系数用于将 ADC 结果(本质上包括增益误差)缩放到人为值。 由于不同的增益、偏移、基准等变化、这些换算系数在不同的器件上会略有不同。

    了解数据转换器》 应用手册中讨论了增益误差。

    此致、

    James

    MSP 客户应用