This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:有适用于采用基于 WMBUS 的 MSP430FR6047的水流量计的任何参考设计

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1310, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/677322/msp430fr6047-there-is-any-reference-design-for-water-flow-meter-with-wmbus-based-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:WMBUSCC1310

大家好、团队、

我只是想知道 是否有采用 WMBUS 的水流量计的参考设计作为完整的演示。

我知道这   一点与 基于 CC1310的网络处理器功能一同提供、该功能 通过 UART 接口与外部主机 MCU (MSP430FR6047)进行通信。

请告知您是否有计划推出此类演示?

提前感谢。

此致,

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    应用手册+软件(包括演示)将于本周晚些时候发布。 当链接可用时、我将使用该链接更新该线程。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。

    此致、
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    现在可以在以下网站上找到该应用手册: www.ti.com/.../slaa831.pdf

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。

    BR
    Shai