This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6638:使用 USB 记忆棒进行固件升级?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/717566/msp430f6638-firmware-upgrade-with-usb-stick

器件型号:MSP430F6638

大家好、  

我正在使用 MSP430F6638进行设计。 封装电路板后、我需要一种升级固件的方法。 该电路板将由外部电源供电、而不是由 VBUS 供电。 是否可以通过将拇指驱动器插入板上的 USB A 型连接器来更新固件? 即、MSP430能否引导至 BSL、然后从 USB 拇指驱动器读取新固件?  

我很乐意提供更多信息来进行澄清。 提前感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 协议严格区分了 USB 设备和 USB 主机、并且只允许彼此之间进行通信。

    MSP430 USB 模块仅实现 USB 器件、拇指驱动器也是器件。 您只能将 MSP 连接到 USB 主机、即 PC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在上面再次评论 Clemens。

    如果您可以选择通过主机(如 PC)更新器件固件、您可以查看 《MSP430 MCU 上的 USB 现场固件更新应用报告 》、因为它提供了有关此类项目外观的良好概述。

    此致、

    Britta