This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:具有 TMP117EVM

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP117EVM, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1186283/evm430-fr6043-with-tmp117evm

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:TMP117EVM

尊敬的团队:

是否有一种将 TMP117EVM 与 EVM430-FR6043连接的简单方法?  

我已经看到 Booster Pack 具有 I2C 接口、但 TMP117EVM 作为 USB 记忆棒提供。

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 TMP117EVM 上的此 I2C 端口与 EVM430-FR6043连接。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 他们还需要 BoosterPack、对吧? 哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    无需 BoosterPack。 您可以使用电线直接连接这些端口。  

    此致、

    现金 Hao