This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:无法正常工作? CCS/MSP430FR5994:BOOSTXL-AUDIO_430BOOST-SHARP96_FFT_FIR_LEA_MSP430FR5994

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/678849/msp430fr5994-not-working-ccs-msp430fr5994-boostxl-audio_430boost-sharp96_fft_fir_lea_msp430fr5994

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-AUDIO

支持、

我在使 FFT 开箱即用演示工作时遇到问题?  我可以运行代码并查看显示、但没有活动。  我可以使用 S1/S2循环使用不同的滤波器。  我已选择 SPI_DAC。  我尝试使用不同的编译器进行重建、得到的结果相同。  我确定我的设置不正确。

此致、
Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持。 我认为我发现了这个问题。 我没有修改电路板来分别移动 R1/R4 -> R3/R5。 问题是,我没有能力这样做。 您建议我如何完成此操作? TI 是否可以向我发送已修改的 BOOSTXL-AUDIO?

    此致、
    Marc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marc

    恐怕我们没有一个已经修改的开关。 只需拆下 R1/R4并将 R3/R5放置在电路板上即可。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它在工作。 我能够移除并交换电阻器。
    谢谢