This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F6135:在俄罗斯联邦境内销售器件的证书

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/678377/cc430f6135-certificate-to-sell-device-in-the-territory-of-the-russian-federation

器件型号:CC430F6135

大家好、

 

我们有一个认证请求、我不确定我们的立场是什么。您能帮助我解决以下问题吗?

 

我们为在有源 REST 中使用的便携式民用设备购买 TI CC430F6135IRGCR 无线电发射器。 我们希望在俄罗斯联邦和欧洲联盟国家境内出售这一装置。 该芯片受电磁兼容性和无线电发送和接收设备的指令保护。 认证机构要求我提供此模块的证书。

 

 

谢谢、

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Billy、

    我不熟悉这些领域需要的特定证书。 您能否尝试找出他们需要的特定认证? 然后、我可以尝试了解这是否可以在我们的结尾提供

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已脱机。

    此致、
    Nathan