This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:用于 USS 的 EVM430-FR6047 UART 转 USB 集线器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1186153/msp430fr6047-evm430-fr6047-uart-to-usb-hub-for-uss

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047

我在 EVM430-FR6047的示例固件中看到、我可以重新配置 USS 数据路径以使用 I2C 或 UART。 对于我的应用、我希望使用 UART、因此我正在尝试测试该功能。 我已将#define COMM_SERIAL_INTERFACE 更改为 COMM_UART、并已验证我是否可以通过示波器看到 TX 数据包。 我移除了引脚3-4和5-6之间 J1上的跳线、而是在引脚7-8和9-10之间安装了跳线。  

尽管进行了这些更改、但当我启动 USS 时、它会报告"HUD 网桥已连接-正在等待设备"。  

我是否需要进行任何其他配置更改?

请告诉我。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管我们在 MSP 软件中支持 UART 通信。 但是、USS GUI 当前不支持 UART 连接。 您必须使用 I2C 连接到 GUI。

    此致、

    现金 Hao