This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:超声波流量传感器在较低流速下具有较高的误差。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1185832/msp430fr6047-higher-error-at-lower-flow-rate-in-ultrasonic-flow-sensor

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047

您好、先生、

                   我们将在自己的超声波测试流量传感器实验室中使用 DN15_DN20_DN25流量传感器上的 TI-MSP430FR6047执行流量精度测试。 我们观察到的未校准误差模式在所有三个方面都是相同的、它在较低的流点显示出较高的误差、并且随着流点的增加而逐渐减小。 我们针对这三个 DN 大小在整个流程范围内执行了多个测试周期、但错误模式是相同的、如下表所示。

 

DN 大小

流速(lph)

误差%

15.

16.

28.88

1500

0.05

20.

15.

25

2500

-2.

25

35.

20.

6000

-1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

测试中使用的 TI 组件的详细信息:-

 

组件

版本号

备注

TI-USS 

EVM430-FR6047

与从 TI 收到的相同 (在我们的末尾未进行任何修改)

微控制器

MSP430FR6047

固件

MSP430FR6047EVM_USS_Water 演示

IDE

用于 MSP430 7.21.1的 IAR EW

USS 版本

02.40.00.00

 

对于误差计算,我们将测试流量传感器的流速与参考超声波流量计进行比较,我们在外部标准实验室使用相同的软件对仪表进行了测试,但在内部模式中观察到的误差模式是相同的。 整个流量范围内的 CO 效率变化在1-1.5%以内。 在执行校准活动后、预计未校准误差可能会在所需的限值内、但 我们想知道在较低的流速下导致较高误差的可能原因是什么。

谢谢、此致、

Manish Saini