This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG 编程器 COMAND 评估

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/679371/msp-gang-programmer-comand-promt

主题中讨论的其他器件:MSP-GANGMSP430G2433

你(们)好

我正在使用软件工具 MSP-GANG 编程器对微控制器 MSP430G2433进行编程、我想知道该软件工具是否具有命令提示符、因为我想使用另一种软件工具来执行编程。 有人知道该工具是否有商业工具?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ernesto、

    MSP-GANG 可通过三种方式使用:

    • 交互模式–使用 MSP GANG 编程器 GUI 在连接到 PC 时进行编程
    • 从映像进行编程–可以存储包含配置选项和代码文件的映像。 这使用户无需 PC 即可独立对 MSP 器件进行编程
    • 从脚本编程–使开发人员能够自动执行更复杂的编程过程。

    根据您描述的内容、脚本模式可能是您查找的最接近的内容。 有关如何在脚本模式下使用 MSP-GANG 的更多信息、请参阅 MSP-GANG 用户指南。