This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6779:CCS 至 Arduino

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/678996/ccs-msp430f6779-ccs-to-arduino

器件型号:MSP430F6779
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我的最后一年项目是 MSP430F6779。 我想知道如何使用 CCS 对智能仪表进行编程、以将数据(例如电压、电流、能耗)传输到 Arduino 、以便在 thingSpeak 上发布该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要对其中一个可用通信端口进行编程以输出数据。 查看您的器件是否共享 UART、SPI 或 I2C 并进行此连接。 然后、您必须对 Arduino 端预期的格式或数据包结构进行编码。 有关使用 UART/SPI/I2C 进行基本通信的信息、请参阅 MSP430Ware 中的代码示例。 您可以在 TI Resource Explorer 中的 http://dev.ti.com 或 CCS 中找到 MSP430Ware。