This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274:复位引脚始终为低电平

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/717029/msp430f2274-reset-pin-always-low

器件型号:MSP430F2274

我使用 MSP430F22774已经有几年了、没有遇到任何问题。  我最近收到4个模块、它们的 RESET 引脚保持低电平有问题。  该引脚上有一个10K 欧姆上拉电阻器。  比建议的47k 大得多。  没有电容器。  如果我插入编程器或使用大约470欧姆的上拉电阻器、 它会将引脚拉至高电平、一切正常。  芯片的电源电压为3.0VDC

目前、我有大约400个模块在使用中、没有问题、我有4个模块存在同样的问题。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marty、

    这是一个奇数行为。 器件是否可能处于 SBW 模式、因此 RST 引脚当前配置为输出?
    您可以尝试将 TEST 引脚拉至 GND 并查看 RST 的行为是否恢复正常。
    这表明问题是由于 SBW 模式配置造成的。

    请告诉我测试结果。
    谢谢、此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布列塔、

    感谢您的回答。  我找到了这个问题。  它位于处理器外部。  我发现复位按钮中有污染、并将引脚保持在低电平。   我无法看到欧姆计的这个问题。  它显示的电阻大约为200k 欧姆、但移除按钮会使一切正常工作。  我拆下了按钮并发现了污染。  我更换了所有4个模块上的按钮、它们现在都工作正常。

    感谢你的帮助

    Marty  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marty、

    感谢您的反馈。
    我很高兴您解决了这个问题!

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " 我看不到欧姆计的这个问题。  它显示大约为200k 欧姆、但移除按钮会使一切正常工作"

    这是一些神奇的按钮:在200k 时、它们可以将10k 电阻器拉低。  

    保存它们供未来的科学家研究。