This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2755:SPI 预分频器问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/716957/msp430g2755-spi-prescaler-question

器件型号:MSP430G2755

您好!

我继承了一个问题项目、并且没有太多 MSP430经验。  

通过查看数据表、我看到有一个 SPI 波特率预分频器 UCAxBR0和 UCAxBR1、它们构成了一个16位预分频器。  

我的问题是... 如果我将 UCAxBR0中的值设置为1、那么除以2还是具有与 UCAxBR0设置为0相同的效果?  

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stu、

    根据用户指南、(UCxxBR0 + UCxxBR1×256)的16位值构成位时钟预分频器值。 比特率控制寄存器 UCxxBR1和 UCxxBR0中 UCBRx 的16位值是 USCI 时钟源 BRCLK 的分频因子。 如果 UCAxBR0被设置为2、这意味着 USCI 时钟源被2分频。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    这就是我所期望的、如果预分频器中的值为1、那么除以2毫无意义。  

    感谢您提供相关信息。  

    Stu