This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:从 GUI 捕获数据

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/679224/msp430f6779-capturing-data-from-gui

器件型号:MSP430F6779

您好、智能仪表通过 RS232连接到 PC、是否可以从 GUI 中提取数据(例如能量、电压和电流) 并在线发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当然、您可以在定制 GUI 中使用相同的协议、通过隔离式 RS232端口从 EVM 读取结果。 我建议使用逻辑分析仪来更好地了解协议。 首先、最好先了解我们提供的 GUI 如何与 MSP430进行初始交互、然后确定应从 GUI 发送到 MSP430并请求这些结果的命令。 然后、您甚至可以使用终端发送初始化命令、然后使用结果请求命令接收(并打印)终端中的结果。

    我发现串行端口实用程序终端程序非常有用。

    此致、

    James

    MSP 客户应用