This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:SD24频率响应

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/716830/msp430i2041-sd24-frequency-response

器件型号:MSP430I2041

您好!

我正在寻找 ADC SD24从零到采样频率的频率响应曲线。 用户指南的图13-4不够精确、无法计算通带中的误差。

此致

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它取决于您设置 ADC 的采样率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、采样率决定了频率范围。 但我对-10 %或-3 dB 限制感兴趣、例如。 为此、只显示通带的频率响应图将非常有用。

    此致
    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    您可能有兴趣阅读以下博客、因为 MSP430i2041使用 SINC3滤波器。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、James。 第二个链接显示了我要查找的内容。 我认为将图2 (振幅下降)添加到 MSP430i2xx 用户指南的 SD24章节将会很有用。 例如、TI 在 ADS131Exx 数据表(图23)中展示了这一点。 如果像我这样的用户在较高的频率下看到实际的振幅误差、则可以避免他们失望。 对于预期的主频率谐波测量应用、这些误差是可预测的、可以校正。 但是、在我应用未知频率的振动测量时、需要使用线性通带、因此振幅下降是一个缺点。

    此致
    1月